请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610EVM 主题中讨论的其他器件:BQ24610、 TPS54060
大家好、
我们找到了一个 BQ24610 EVM 文档、该文档支持6节以上的电池、如下所示。
e2e.ti.com/.../bq24610EVM_2D00_603-7_2D00_Cell_2C00_-Li_2D00_Ion-Battery-Charger.pdf
我有2个问题需要您的帮助来确认。
1、为什么电源路径功能不在本应用中使用?
我认为 Vbat 过高(33.6V)、超出了 BQ24610 BATDRV 引脚的规格。
因为系统(VACN)和 BATDRV 之间的电压为4.2V~7V。
如果 VBAT 太高、那么 BATDRV 就不能支持它、我对吗?
我们发现从 TPS54060到 VBAT 的输出为1N4148。
我是否可以知道我们为什么使用额外的路径(8.8V)为 VBAT 供电?
更像是预充电功能、还是某些电池需要最小电压?
我期待您的回复。
谢谢你。