This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:直流/直流转换器 MC33063A 的可闻噪声

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060063/mc33063a-audible-noise-from-dc-to-dc-converter-mc33063a

部件号:MC33063A

我在降压模式下使用 MC33063、以通过24V VDC 输入实现5V、700mA。

在使用电阻负载(例如无负载至700mA)进行测试期间、会持续听到嗡嗡声。

我已经进行了几次测试来解决此问题、但未找到解决方案。

请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您选择我们的器件、

    您可以尝试如下操作:

    -使用更高的 ESR 电容器进行测试。
    C6上的波形。

    -添加前馈 盖。

    BR Dehuan