This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87523-Q1:如果 LP87523-Q1具有不同的 OTP 版本、可与 DRA710协同工作

Guru**** 2042920 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA710, LP87523-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059948/lp87523-q1-if-lp87523-q1-has-different-otp-version-to-co-work-with-dra710

器件型号:LP87523-Q1
主题中讨论的其他器件:DRA710

大家好、

您能否帮助确认 LP87523-Q1是否是为 DRA710提供电源的最佳器件? 如果是、那么该器件是否具有与 DRA710匹配的不同 OTP 版本? 非常感谢您的支持确认。

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我不知道 DRA710采用 LP87523-Q1的电源解决方案。 我建议联系我们的嵌入式处理团队、因为他们正在推动电源定义。

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomi、

    非常感谢您的支持、我们可以与嵌入式团队联系、在此之前、您是否可以帮助确认 LP87523-Q1是否具有适用于不同应用的不同 OTP 版本? 不同 OTP 版本器件之间的主要区别是什么? 非常感谢您的支持确认。

    此致

    Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    是的、LP87523有数十个 OTP、总的来说、LP8752/56系列有数百个 OTP 引脚。  

    OTP 引脚之间的差异是输出电压、定序、etcs。

    但斯克。

    此致、

    Tomi Koskela