This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS767-Q1:3.3V 和1.8V 的输出延迟

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB921-Q1EVM, TLV840-Q1, TPS767
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059420/tps767-q1-output-delay-of-3-3v-and-1-8v

器件型号:TPS767-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB921-Q1EVMTLV840-Q1TPS767

您好、专家、

我看到 TPS767D318PWP 在其参考设计中用于为 DS90UB921AS-Q1供电。 您可以看到 TPS767D318PWP 器件、如下所示。 根据需要、3.3V 不能在1.8V 之前施加。 在该设计中、我看不到延迟部分。 那么、它如何保证  3.3V 电压不会在1.8V 之前施加、因为电路上的延迟是随机的?

感谢您的支持!

BR、  

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    在该原理图中、我也看不到2个不同电压轨的特定延迟。  我将此问题发送给 DS90UB921-Q1EVM 的所有者、他们可以提供进一步的帮助。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    默认情况下、921 EVM 设置为3.3V VDDIO、其中电源斜升在一起。 对于1.8V VDDIO、确保设计稳健性的最佳解决方案是控制斜坡、以确保 VDDIO 在 VDD33之前出现。 为此、您可以将2EN 引脚连接到 TLV840-Q1等监控器 IC、以便 VDDIO 斜升后能够启用3.3V 的2EN 输出、或者您可以使用两个单独的转换器 IC。 TPS767只是一个示例  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    感谢您的回复!

    BR、

    ElecCheng