This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:适用于无人机应用的6s 锂聚合物电量监测计

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ40Z80, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059817/bq76930-6s-lipo-fuel-gauge-for-drone-application

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ40Z80

我正在为无人机应用寻找适用于6S 锂聚合物电池的电量监测计。  数据表并未具体说明其适用于 Zeee 5200mAh 80C 22.2V 6S 电池组等锂聚合物电池。  TI 可以推荐什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    BQ76930是一款监控器、不进行监测。 它可与 BQ78350监测计搭配使用。 另一种选择是 BQ40Z80、它是一种集成监测计(单芯片解决方案、而不是2个器件)。 这两种解决方案都适用于 LiPo。

    此致、

    Matt