This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS784-Q1:1.2V 输出电压下的压降

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1059088/tps784-q1-dropout-voltage-at-1-2v-vout

器件型号:TPS784-Q1

大家好、

我发现 TPS78412QDBVRQ1非常适合我们的应用、但在  Vout=1.2V 时未找到压降电压与 Iout 的关系曲线。 我们是否在此固定输出版本上具有测试结果曲线?

谢谢

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         我将在下周的星期一(2006年12月)结束前再次与您讨论这一问题。

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

              此时、我们没有显示 Vout = 1.2V 时压降与 Iout 之间关系的测试结果曲线。 但是、这些曲线仅显示典型数据。 对于该特定的 Vout、由于 VUVLO 为1.4V、因此很难生成曲线、因此在较低的电流下、器件将关断。 但是、如果在负载电流为300mA 时 Vout = 1.2V 时的最大压降为300mV (意味着最大 RDS on = 1Ω Ω)、则可以针对其他负载电流(ILOAD* RDS on)计算最大压降(只要 VIN 足够(>VUVLO) 器件不会关断。 我希望这对您的应用来说足够了。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特