主题中讨论的其他器件:BQ40Z80、
大家好、
客户希望设计一个7S 锂电池组、2个选项。 1是 BQ40Z80、但据说 BQ40Z80在7S 下有一些问题、2是 BQ34Z100G1、带有其他锂电池保护芯片。
问题:
1. 在7S 下使用 BQ40Z80的问题是否已解决? 也就是说、当在7S 时、它总是会自动切断、但在6S 时是好的。
2. BQ34Z100G1是否可以独立使用、在不使用 MCU 的情况下、可以独立进行库仑电量计计算、循环 计算?
3. BQ34Z100G1是否可与其他锂电池保护芯片配合使用?
4. 将 BQ34Z100G1直接配置到电池组中时是否可以使用? 例如、当连接到充满电且充电不足的电池组时、是否可以在一个或多个周期后自动学习容量?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃