This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767:TLV76708和 TLV74701

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058638/tlv767-tlv76708-and-tlv76701

器件型号:TLV767

您好、专家、

您能告诉我  TLV76708和 TLV74701之间的区别吗?

TLV76708 (0.8V 固定版本)

TLV74701 (可调版本)

不过、FB 电压为0.8V、对吧? (TLV76708的 内部电阻是否介于 Vout 和 FB 之间?)

如果我们在  TLV76708的 SNS 引脚上添加电阻分压器、它是否会作为可调电压版本工作?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    TLV76708有2个内部电阻器、如固定输出版本的方框图所示。 很难知道内部电阻器的值是多少、因为它们仅在(相对较宽)范围内指定、但理论上、您应该能够在 SNS 和 OUT 之间连接一个电阻器、以更改顶部反馈电阻器的有效直流阻抗。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick、

     这是否意味着 TLV76708具有 R1=531k Ω(最小值)和 R2=8.5Mohm (最大值)、因为基准电压和输出电压是相同的?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    我不确定、但我会假设 SNS 会短接到误差放大器的输入或类似的东西、即使框图中未显示该值。 使用电阻器值可提供0.85V 的最小电压、因此我认为0.8V 固定版本的架构不完全相同。 它可能略有不同、例如额外的开关或其他一些器件、因为环路稳定性可能需要2pF 电容器。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Nick–San!!