This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:启动时重新配置 EEPROM

Guru**** 2511265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058910/tps65910-eeprom-reconfiguration-at-startup

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件:TPS65218AM4376LP8758

您好!  

我正在尝试使用 TPS659109 A1RSL 为 AM4376供电、带 DDR3、因为电源问题使我无法在下一年获得任何 TPS65218器件+。  

我想更改一些输出电压、以便它们在初始启动期间是正确的。 我有一个评估板、能够写入寄存器、但这些更改不会在下电上电/复位过程中持续存在。  

因此、我在启动时尝试在输出开启之前写入寄存器。 如果我通过拉低 PWRHOLD 来禁用输出、我将无法再访问 I2C 总线、因此无法 设置寄存器。  

是否有办法在启动序列之前向 EEPROM 寄存器写入数据、以便电压轨在所需电压而不是默认电压下出现?

引导引脚设置为:BOOT0 = 0、BOOT1 = 1 (用于 EEPROM 操作)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bradley、

     遗憾  的是、TPS65910x 不适合客户甚至 TI 应用工程师对其 EEPROM 进行重新编程;当 PWRHOLD 拉低时、也无法访问其 I2C。

      

     谢谢!

    Phil

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、  

    感谢您的回答、但这不能回答我的问题。  我正在尝试找出该器件是否可以进入输出关闭但可访问 I2C 的模式? 理想情况下、我希望在加电时进入该模式、写入我要更改的寄存器、然后启用输出。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bradley、

      该器件没有 关闭输出的模式、但可以访问 I2C。 我们还有许多其他 PMIC、例如我的充电中的 LP8758;它具有 关闭输出但可访问 I2C 的模式。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Phil。