This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:OTP 编程错误。

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058982/bq76952evm-otp-programming-error

器件型号:BQ76952EVM

您好!

我有 BQ76952EVM、我将其连接到16S 电池组、然后我有以下屏幕:

我有几个问题:

启动 OTP 是否看起来正确?

2.为什么要启用这些特定的 ALAM 使能位?

3.在最低的窗口中,我检查了是否可以写入 OTP,但它显示 BAT 电压过高,为什么要写入?

我的电池电压大约为5240 * 10mV、这可以在 GUI 中看到、也可以在我在 VC16位上测量时看到。

此外、当我发送 SET_CFGUPDATE 命令时、OTPB 位应该会消失、但它不会:

此外、当我设置 Mfg 状态指示器中的 OTPW_EN 位时、OTPB 会产生影响、但也会产生 CFGUPDATE 位。

感谢您的回答、

安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andras、

    为了进行 OTP 编程、您必须具有10V 至12V 的 BAT 电压 数据表的第7.3节中提到了这一点。  

    为了   更好地了解如何进行 OTP 编程、您应该阅读《BQ769x2校准和 OTP 编程指南》的第3节 OTP 编程。

    如果您在阅读本指南后有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、谢谢!

    其他事项:为什么警报使能信号打开、例如 SSBC、SSA、PF、MSK_SFALERT、MSK_PFALERT?

    为什么 FET 默认处于关闭状态?

    我在安全状态 和警报寄存器中看不到任何保护触发、这很奇怪。

    谢谢、

    安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY、

    同时、我解决了我的问题:FET_EN 必须在 Mfg Init 状态下处于打开状态。

    无论如何、谢谢您、

    安德拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andras、

    我很高兴您能够解决您的问题。  

    您能否分享仪表板的屏幕截图? 您是否在警报启用中看到这些内容? 这个较旧的 e2e 线程可能有助于澄清一些困惑: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1026266/bq76952-what-does-alarm-enable-actually-do 

    此致、

    Luis Hernandez Salomon