主题中讨论的其他器件: TIDA-050045
您好!
我们已经制作了一个定制板、使用 TPS23730EVM-093中的电路作为主电源稳压器/PD。 我们刚刚收到了第一个原型板、在进行一些测量后、我有两个问题找不到答案。
首先、有一个来自电路的可闻噪声、原因被确定为抖动调制频率。 我通过将 C_dtr (TPS23730EVM-093中的 C41)从2.2nF 降低到1nF、将其从11kHz 增加到24kHz、从而消除了可闻噪声。 我还在示波器上看到抖动在大约24kHz 频率下工作-但我找不到任何地方提到最大建议调制频率? 我只能发现、建议频率超过9kHz、通常为11kHz。
另一个问题是有源钳位晶体管(TPS23730EVM-093中的 Q6) VDS (在开关频率下)上看到的峰值电压-测量值约为102V 峰值、而晶体管的额定电压最大值为100V 除了布局外、我们的电路与您的 TPS23730EVM-093电路完全相同、因为不建议在新设计中使用 TPS23730EVM-093晶体管、因此我必须完全替换这些晶体管。
之前的晶体管:Infineon BSC057N08NS3 G (80V VDS 最大值)
电流晶体管:Infineon IAUC100N10S5L040 (最大100V VDS)
我假设这些峰值在 TPS23730EVM-093上没有那么高、因为这些晶体管的额定值甚至更低(80V VDS)。 问题是否在于(尽管稍微大一点)更大的栅极电荷和 RDS_ON 特性? 无论采用哪种方法、您是否可以建议对电路进行任何更改以减小这些峰值? 我查看了缓冲器设计值并考虑更改 C31值,但我可以找到的有关此电路的大部分信息只是我应该使用与 TPS23730EVM-093电路中相同的值(我在大多数情况下是这样的:)。
此致、
垫