This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:外部平衡 MOSFET 栅极上的瞬态说明

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058902/bq76942-transient-explanation-across-external-balancing-mosfet-gate

器件型号:BQ76942

应用手册 SLUAA81指出:

需要使用齐纳二极管来保护外部 FET 栅极免受电池组瞬态的影响。 例如、如果是
10节电池中电池组短接后、在事件和期间、电池10在 R n 上的电压将约为40V
释放短路时的反向瞬态。 栅极电压应通过电阻器连接
以限制二极管导通时的电流。

我试图理解栅极上出现瞬变的原因。 请解释短路事件期间 Rn 两端的电压是怎样的?假设 A 点是40V,但 B 点电压为什么会下降?  

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nitin、

    在发生短路事件后、电池电压会立即崩溃至~0V、由于电容器 CN、VCn 引脚仍将具有高电压。

    假设您想假设在 A 点处的电压为40V。在短路之前、A 点和 B 点为~40V 当首先发生短路时、A 点处的电压将下降至~0V、而电容器 CN 仍将部分电荷保持在~40V、因此 Rn 上的电压将~40V RN 位于 FET 的栅极-源极之间、因此齐纳二极管会钳制 FET 的栅极-源极电压。

    尽管对于不同的器件、我建议您 查看图7。  外部平衡 FET 栅极保护并阅读第4节。  《bq769x0系列电池平衡10大设计注意事项》应用报告。 这些说明了这种效应以及齐纳二极管如何保护 FET。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon