请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28950 主题中讨论的其他器件:UCC28951、
大家好、
UCC28951是否能够直接替代 UCC28950的 BOM?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
UCC28951数据表说明第1页中的第3条对此进行了说明。
下面将为您提供一份应用手册、其中介绍了 UCC28950进行了细微更改、以在 UCC28951中实现更高的占空比。 但是、此更改确实需要新的器件型号。
https://www.ti.com/lit/pdf/slua853
UCC28950评估模块中也确认 UCC28951控制功率级、没有明显差异。
最后一个想法是、如果您目前有一个有效的 UCC28950设计、您可以订购 UCC28951的样片并在当前设计中对其进行评估。
这些器件具有引脚对引脚兼容性、并且采用相同的封装。
此致、