专家您好!
检查后、我需要您的反馈。
我们客户的应用是卫星应用、使用此产品时出现问题。
问题在于、在关断状态下、Vout = 0V 不会下降、并且6V 会持续保持。
请参阅下面的客户电路图。
我在 E2E 上找到了类似问题的以下链接。 这似乎是同一个问题。
(+) TPS7A4501-SP VOUT 当 SHDN = 0V 时-航天与高可靠性论坛(只读)-航天与高可靠性(只读)- TI E2E 支持论坛
TPS7A4501-SP 数据表中未提及下面 E2E 链接中提到的图14、因此我们的客户对此感到担忧。
换言之、我们客户需要的内容如下、我们需要您的回复、因此请提供帮助。
在客户电路条件下、为了在关断期间使 Vout = 0V、在 Vout 和接地之间连接一个电阻器的情况下、
请告诉我应该应用的建议值。
2.请给出正式答案、如果他们使用分流电阻器作为您的建议、根本没有问题。
谢谢、此致、
Michael