This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138PSFBEVM-027:有关启动 EVM 的问题

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138PSFBEVM-027, UCD3138CC64EVM-030
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132288/ucd3138psfbevm-027-questions-related-to-starting-of-the-evm

器件型号:UCD3138PSFBEVM-027
主题中讨论的其他器件: UCD3138CC64EVM-030

您好!

我尝试启动 UCD3138PSFBEVM-027并提供380V、0.4A 电源、但接收到的输出为0V。

提供电源后、D26二极管提供"指示闪烁信号(不稳定)"、D4 (AC_Good)呈绿色闪烁。

我有几个与此相关的问题:  

我遵循了用户手册中提到的所有步骤以及其他校验和步骤。 (如下面的屏幕截图所示)。  

 请告诉我:如果我在固件转储过程中遗漏了任何其他步骤?

2.  在 UCD3138PSFBEVM-027上使用 UCD3138CC64EVM-030时、是否特别需要通过 USB 接口适配器将其连接到计算机?

3、为了正常工作、需要遵循哪些步骤/附加检查、以免 烧毁/损坏评估板。

 在执行 UCD3138PSFBEVM-027用户手册中提供的步骤后、用户会出现什么问题?

注意:我在未连接负载的情况下测试了 EVM、并通过万用表检查了输出电压(0V)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定是什么问题。   在电路板运行时将 USB 适配器连接到 UCD 可能会非常有帮助。  确保 UCD 接地与要连接适配器的 PC 处于同一水平。  首先要做的是从此处运行 Fusion Digital Power Studio:

    https://www.ti.com/tool/FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO。

    这将为您提供有关程序状态的信息、包括任何故障以及固件认为正在发生的情况。  根据您在那里看到的内容、您应该能够识别问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们如何完全确保固件(.x0文件)已成功下载并准备好运行? 我使用 Fusion Digital 下载控制器卡中的固件、但在连接电源(380V)后、它不提供任何输出。

    D26的红色闪烁也表示什么。 这是否正常或存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您看到器件 ID 和所有其他信息时、这表示代码已下载并正在运行。   

    我不确定闪烁的 LED 意味着什么。  也许它认为功率好、然后不好。  我不记得看到过它。  如果发生这种情况、您应该能够看到 GUI 报告的某种故障。