This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80 MOS 导通和关断问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132495/bq40z80-bq40z80-mos-on-and-off-issue

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1

  您好,工程师团队

  当我,BQ40Z80 μ s 时、如果将7系列电压设置为3V/电芯、RSOC 约为0%、MOS 开始关断、同时通信是间歇性的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ40Z80不再支持7S 设计、仅支持高达6S 的设计。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、如果是6S、是否仍然存在这样的问题

    2 μ A、采用包括 SMBus 通信在内的7S 电表方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    6S 不应存在此问题。 如果使用6S、我还建议将数据闪存中的最大仿真迭代减少到大约20次。

    BQ34Z100-G1是堆栈顶电量监测计、可支持更高的电池节数。

    此致、

    Wyatt Keller