尊敬的团队:
12V 电压通过10Ω Ω 和磁珠为 VIN 供电。 当12V 电源抖动为负时、发现引脚10不会变为负值。
问题1:
10引脚中是否有一个类似于夹管的器件?
问题2:
对于电流电路、可能会有多少负电源抖动受到威胁?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
12V 电压通过10Ω Ω 和磁珠为 VIN 供电。 当12V 电源抖动为负时、发现引脚10不会变为负值。
问题1:
10引脚中是否有一个类似于夹管的器件?
问题2:
对于电流电路、可能会有多少负电源抖动受到威胁?
您好、Zoe、
就数据表而言、Vin 引脚上唯一的比较器是用于 IC 内部偏置的6V 基准比较器、如数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3481.pdf?ts=1662541418989&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM3481的简化方框图19所示
至于 Vin 允许的最大负电压、在数据表中、它显示为-0.4V、因此低于该值不能由数据表保证、因为它明确说明 Vin 引脚的工作范围一直高于该范围、直到最大50V。
希望这对您有所帮助、如果您有其他问题、请告诉我。
BR、
Haroon