This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61160:TPS61160在上电复位后停止工作

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064339/tps61160-tps61160-stops-working-after-a-powered-up-reset

器件型号:TPS61160

大家好、

该电路与数据表中显示的电路相同、只是 Rset 为5R1 (电流为40mA)。  CTRL 引脚连接到微控制器、具有10k 下拉电阻器。

 

问题是,有时在通过无线更新等方式进行上电复位后,TPS61160会停止工作,比如说,由于除全功率周期之外没有任何恢复,因此会锁定。

 

我的问题是,在可能锁定 TPS61160的“热”复位期间,我们可以做些什么?  TPS61160的电源未被移除,唯一的问题是,在“热”UPC 复位期间,我们无法控制 CTRL 引脚的操作会使 TPS61160发生意外升压。

 

有什么想法吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      您能否帮助说明您是如何进行“无线更新”的。 此更新之前的操作条件是什么? 数据表中给出了所有锁定故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    我在数据表中可以找到的唯一一个锁定故障是未发生的欠压锁定、也是自清零故障。 请告知数据表中的哪些位置?  我拥有的数据表是 SLVS937C–2009年3月–2016年7月修订版、我相信这是最新的数据表。

    通过“无线更新”,我的意思是通过互联网发送新代码来重新对微处理器进行编程。  对微控制器进行重新编程后,它将进行复位,此时 TPS61160将“锁定”。  电源电压永远不会改变、唯一可能发生的事情是、当 UPC 复位时、控制引脚会发生奇怪的情况、但这实际上会阻止 TPS61160。  PWM 控制在复位后确实存在、但没有输出。

     

    控制引脚上的某个东西、未定义的电压、振荡的信号是否可能会导致输入缓冲器“锁存”?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      感谢您的信息。 此外、当您提到"一个完整的电源周期"来重新启动器件时、这是否意味着再次关闭和打开输入电压?  

       通常情况下、控制引脚不应导致锁定、您能在异常情况下帮助提供输入电压和控制引脚电压的波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

     

    附加了12V 图片。 交流耦合、100mV/div、500ms/div。  在我对触发器进行排序后、我将得到另一张图片。

     

    但只是为了澄清。  电源为12VDC、可随时变化小于100mV。  唯一的另一件事是进入 CNTL 引脚的 PWM 信号是异步复位、也就是说、我们不知道在周期中的什么位置、可能是在复位发生时。

     

    我同意您重新锁定 CONTROL 引脚、但它是该引脚或电源。

     

    电压基准电路。 谢谢。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    我查看了所有信号、但没有发现任何问题。  但是、在进一步挖掘时、我发现了应用手册 SLVA471、其中我找到了这段有趣的文本。

     

    TPS6116x 系列器件支持使用两种方法通过 CTRL 引脚进行调光。 第一种方法是向 CTRL 引脚施加 PWM 信号、该信号根据占空比改变基准电压。 这种方法被视为模拟调光、因为它会通过 LED 施加恒定电流、而不是对全电流进行脉冲。 这种方法的主要缺点是 PWM 信号的频率必须在5kHz 至100kHz 的范围内。 通过 CTRL 引脚调光的第二种方法是单线数字接口、该接口也会改变反馈电压、但必须在每次写入之间禁用器件、否则可能会导致可察觉的闪烁。

     

    我找不到关于“单线数字接口”的信息。  我们是否有可能无意中将 TPS6116x 置于零输出状态? 如果是、这将解释该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hao

        关于您对单线数字接口的分析、 我们以前没有支持它的案例是肯定还是不支持。   

        我 想确认是否没有为 Ctrl 引脚触发异常波形?

        此外、我希望大家能够澄清这种情况、以便我可以在 EVM 上进行测试、看看是否可以重复出现此问题。 以下是我对这种情况的理解:  

        在 MCU 的软件更新后、在更新期间、Vin 仍处于打开状态、则会发生此问题。 则器件无法启动、无输出电压和电流。 只有当输入电压再次打开和关闭时、器件才能正常运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

     

    在微控制器复位期间、我们看不到我们对芯片执行的任何操作、这些操作与我们有意关闭背光照明并重新打开时所执行的操作完全不同。  美国关闭和打开背光灯从不会重新启动61160、但复位通常(并非总是)无法重新启动61160。

     

    我的问题是,我们可以对芯片做些什么来使61160“锁定”,直到断电后才恢复?  您在之前的一个评论中提到,“TI 建议检查数据表中给出的锁定故障”,您能否定义除 UVLO 之外的锁定故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    首先,让我们摆脱一点困惑,我在周末发现 TPS61160和61160A 之间存在差异。  单线接口仅适用于61160、而不适用于61160A。  我们使用的是61160A。

     

    至于异常波形、我只能看到 PWM 在复位发生时停止、然后在处理器初始化并开始运行200+ms 后重新启动。  我将继续对其进行范围限定、看看我是否能看到我错过的任何内容。  如果我错过了任何东西、它将是一个非常短(低于1us)的脉冲。

     

    但是、CNTL 引脚的情况与我们有意关闭背光并重新打开时发生的情况没有什么不同。

     

    基本而言、您的理解是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      实际上、UVLO 不是真正的"锁定"功能、因为只要电压上升到阈值以上、就可以释放 UVLO。

      感谢您的澄清。 因此、根据您的描述、休息和正常背光开/关之间没有差异。 200+ms 的行为是什么、ctrl 引脚上的电压是否保持低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    我可以看到、正常开/关和复位之间的唯一区别是 PWM (周期80us)以300ns 的脉冲宽度(大约80us / 255)启动、而开/关更有可能介于25%和75%的标记/空间比之间。

     

    一个不可忘记的是,该芯片“锁存”,只有重新供电才能使其恢复。  数据表中没有任何内容表明这是可能的。

     

    Vin 上的骤降或尖峰会导致它吗?  

    CTRL 引脚上的脉冲是否会导致该脉冲?  

    CTRL 引脚能否在80us 周期和300ns 脉冲下工作?

     

    更多信息。

     

    我在复位期间以物理方式将 CTRL 线路接地(这将消除300ns 脉冲)、但它仍然偶尔停止。

    我在61160电源上放了一个15uF 的 TANT、但我没有解决它。

    我还在输入的12V 电源上放了4700uF 的电容,但它仍然没有解决问题。

     

    我还应该指出的另一点是、不同的 PCB 的行为不同、我有一些 PCB 的行为偶尔会失败、而其他一些 PCB 几乎永远不起作用。

     

    这是 PCB 的布局。 请注意、这一层以及底层和 原理图上都有一个完整的接地平面

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     1.是否可以附加第一段中提到的波形?

     2.你是对的。 未明确描述需要重新供电以使其恢复的锁存器。 当电流或电压恢复正常范围时、应恢复器件、无需重新供电。

     我们从另一个器件获得了一些信息、即 Vin 上电和施加 PWM 信号的顺序将对器件的启动产生影响。 您是否曾尝试先施加输入电压、然后再施加 PWM 信号? 我想大多数情况下、首先提供 PWM 信号、然后再提供 您一侧的输入电压。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    请参阅我们的以下评论。

    是否可以像我们所讨论的那样附加波形?

    已附加-文件名描述 PWM 停止和通过复位1和2重新启动是一个故障、一个正常、您可以看到没有明显的区别。

    你是对的。 未明确描述需要重新供电以使其恢复的锁存器。 当电流或电压恢复正常范围时、应恢复器件、无需重新供电。

    同意但不同意

    TI AE 从另一个器件中发现一些信息、即 Vin 上电顺序和施加 PWM 信号将对器件的启动产生影响。 您是否曾尝试先施加输入电压、然后再施加 PWM 信号? 我想大多数情况下、首先提供 PWM 信号、然后再提供 您一侧的输入电压。  

    首先是上电电源、800ms 后 PWM 启动。  在复位和开/关期间、Vin 永远不会被移除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    2张更多的开关波形图片(引脚 SW)

    SCR11具有更高亮度的背光和

    SCR12的亮度较低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hao

        感谢您的反馈。

    通道1在前 两个波形中代表什么?  它是用于 MCU 的3V3电源吗? 我想通道2是 Ctrl 引脚电压。 第二个是第一个结果的放大结果。 波形#1和#2复位、#3 PWM 停止。

    2.最后一个波形中的通道1代表什么? 在  两个序列的运行下、器件的启动是否存在任何问题? 首先 、对于 Vin、然后从附加结果中执行 PWM 序列、似乎操作正常。  

    3.要清楚 Ctrl 引脚上是否有奇数、是否可以在 无线更新之前断开 MCU 和 Ctrl 引脚的连接、并保持其他运行条件不变。  无线更新后、重新连接 MCU 和 Ctrl 引脚、查看是否一切正常。

    4.请帮助澄清原理图中未明确给出的输入电压、输出电压和电感。 我将检查您刚才更新的软件结果。 通道1是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    我不知道你在前两个问题中会问我什么。

     

    说明

    PWM 停止和重新启动#1和 PWM 停止和重新启动#2是良好的重新启动、失败的重新启动通道1是复位脉冲(顶部的触发点"T")

    复位时的12电源显示12v (交流耦合@100mV/div)

    12复位时的电源显示与以上(@500mV)相同、只是经过一段较长的时间、背光在复位后将重新启动大约800ms (通道1和触发器)

    复位时的 PWM 停止显示 PWM 信号(通道2)和复位(通道1)

    PWM 启动显示复位后 CTRL 引脚上的前2个脉冲(相距约82us、持续时间为320ns [82us / 255])

     

    3:           我通过将 CTRL 接地并在处理器重新启动后将其释放来完成此操作、但仍然失败。 不是每次都这样

     

    4:           VIN 12VDC、Vout 约为16-17V (请参阅 SCR11/12上的 Vpeak)、电感为22uH、432mΩ μ H、Isat 800mA、由 Taiyo Yuden 制造。  我有一个 SRR4028-220Y Bourns 电感器、即将换用以确保安全。 (22uH、185mΩ μ A、Isat 720mA、屏蔽)。  在 SCR11/12中、Ch1未连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      感谢您提供的信息、只是对波形希望在开始时呈现的意图感到困惑。 现在、我已经了解了这一点。 因此、我想现在我们有一个临时结论、即根据(3)中提到的测试、这不是 Ctrl 引脚导致故障。  

      对于 SW 结果、转换器似乎在 DCM 模式下以更高的亮度或更低的亮度运行、我是否可以询问 LED 电流?  

      进行无线更新时、通常会更新 PWM 的哪种配置? 或者甚至更新相同的代码、仍然会发生故障。

      您提到了不同的 PCB 行为不同、您是否使用故障 IC 替换了良好 PCB 板上的 IC、以查看故障是否与布局真正相关?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    对于 SW 结果、转换器似乎在 DCM 模式下以更高的亮度或更低的亮度运行、我是否可以询问 LED 电流?  

     

                                   40mA、来自数据表

    3.1.3背光驱动条件

    LED 背光 VL 的电压-- 18.0-- V 注1

    LED 背光灯的电流 IL - 40 - mA

    LED 寿命---- 50000 -- H 注2

      

    进行无线更新时、通常会更新 PWM 的哪种配置? 或者甚至更新相同的代码、仍然会发生故障。

     

                                   PWM 配置不随固件更新而改变。

      

    您提到了不同的 PCB 行为不同、您是否使用故障 IC 替换了良好 PCB 板上的 IC、以查看故障是否与布局真正相关?  

     

                                   到目前为止、它们都在某个时候出现故障、只有一些更容易发生故障。  我不确定我是否理解有关交换 IC 和布局的评论,因为所有 PCB 都具有相同的布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    梅森和其他专家最近开始庆祝中国新年。  他们将在7月2日的一周内返回时作出回应。

    -Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      上一次您提到"我应该强调的另一点是、不同的 PCB 行为不同、我有一些 PCB 偶尔会失败、而其他的 PCB 几乎不会工作。" 因此、当我对 交换 IC 有意见时、我想知道这个问题是仅由 PCB 还是特定 IC 决定。  

      此外、我想向您确认、无论 Vin 和 PWM 信号的序列如何、器件都可以正常启动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    我不太确定我理解您的意思、但让我来描述一下我们所做的事情。

     

    加电

    施加12V 电压(也是 Vin)

    3V3稳压器启动

    UPC 启动

    PWM 启动并斜升

    这始终有效

     

    显示关闭/打开

    所有电源均已打开

    PWM 关闭

    显示屏变暗

    PWM 启动

    显示屏指示灯

    一直都很好

     

    OTA 更新后复位(使用看门狗)

    PWM 停止(由看门狗引起)

    当处理器重新启动时处理器负载下降时、VIN 的步长大约为100mV、在12V 电源上的步长不超过100mV

    PWM 重新启动并斜升

    并非总是成功的

     

    自那时以来 ,我们提出了以下问题。

     

    在尝试了2天之后、我想我已经提出了一个在启动端工作的 BL 解决方案。 复位后每8秒看门狗、无故障。 不知道它为什么起作用、只是试错。 复位后、它会尽快将 PWM 和 BL 斜升至最高水平、然后在复位/写入显示屏之前将其降至0 50ms。 在上电时、您必须短暂地看到明亮的屏幕。

     

    我希望这有助于并解释一些事情

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      请尝试此加电序列:

    3V3稳压器启动

    UPC 启动

    PWM 启动并斜升

    施加12V 输入电压  

      当您提到"复位后每8秒看门狗且没有故障"时、这是否意味着器件可以通过此操作正常加电?  

      但是  、在加电时、屏幕会短暂显示为明亮。 因此、无论 PWM 的占空比是多少、BL 都将始终达到最高水平?

      我想在上次答复中知道、如果仅针对一个或多个 IC 发生此问题、而不是针对所有 TPS61160器件。 如果是这样、最好为这些器件执行 fA、以查看器件内部是否存在任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    很抱歉、无法这么做、因为12V 输入电压是3V3稳压器的电源来源。

     我想在上次答复中知道、如果仅针对一个或多个 IC 发生此问题、而不是针对所有 TPS61160器件。 如果是这样、最好为这些器件执行 fA、以查看器件内部是否存在任何问题。

                 并非所有器件的行为都完全相同、有些器件比其他器件更有可能做到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      很抱歉因为出差而迟到回复。  

      然后、您可以通过"复位后每8秒看门狗"来使用当前解决方案。  老实说、我不能想到这会给 LED 驱动器带来什么差异、这种操作只会使 MCU 保持活动状态。 如果您有更多顾虑和发现、请随时进行讨论。 再次感谢您的信息。