TPS2410在经过10多年测试的电路中不再工作。 10000台设备始终工作。
现在 、新组装的电路板不再适用于 TPS2410。
我们在以下日期代码方面有不好的经验:
9CK 0473
09K CGHN
02K CPND
04K BE4K
05K CGHN
更准确地描述错误:我们使用 TPS2410多年。 现在、有些器件的栅极电压不足、或者更糟的是、它们倾向于在栅极出口处摆动(锯齿状、ca)。 5 kHz 导致耳鸣)。 使用正确的 TPS2410和电路替换 TPS2410可以正常工作。 在某些电路中、输入电压为5V。由于 TPS2410的栅极输出切换、FET 后的输出降至4.5V (12V 电路时为11V)。 因此 FET 变热。 非功能性芯片是从卷带中新鲜出炉的。 虽然我不得不承认这些卷带可能已经有几年的历史了。
急需帮助:生产停顿!!!
此致
Norbert Brendle