This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060-EP:最大反向电流

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060, TPS63060-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065263/tps63060-ep-maximum-reverse-current

器件型号:TPS63060-EP
主题中讨论的其他器件:TPS63060

大家好、

我们的客户正在寻找 TPS63060MDSCTEP 的电气特性、如下所示:

最大反向电流
在 PFM (1)模式下从 PS/SYNC 引脚变为低电平开始运行的时间

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我想您可以在数据表中找到当输入电压为5V 时的最大反向电流、它为900mA。 此外、您还可以在数据表中找到瞬态时间。

    那么、还有其他有关 您的问题的担忧吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    感谢您的回答。 您所对应的数据表似乎是 TPS63060的目录版本。 我们客户询问的是增强版  TPS63060-EP。 我已从 TPS63060-EP 的数据表中搜索这些信息、但这些信息不可用。 请参阅以下数据表、了解我们的常见参考。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps63060-ep.pdf

      目录产品和增强型产品的最大反向电流和瞬态时间是否相同?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    这是对的、我很抱歉。我没有注意到我们有 EP 版本。

    比较这两个芯片、它们看起来很不同、我不确定有关反向电流限制和瞬态内部的电路是否发生变化。 因此、我认为我必须咨询设计团队、这将会有很大的延迟。 最糟糕的是、设计可能也没有答案。

    如果客户有现成的设计、如何进行基准测试来检查它并在实际情况下保持一定的裕度?

    在我这边、我会尝试找到一些芯片、并做一些工作台进行确认。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    感谢您的反馈。 我将检查客户是否有一些器件、但是、他们如何测试最大反向电流 和 瞬态时间? 我们是否有这类测试的测试程序?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danlio、

    请将下面的图片作为参考

    e2e.ti.com/.../Drawing1.vsdx

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    我已将测试程序转发给我们的客户、如果他有待测试的器件、我会等待他的反馈。 我是否可以确认我们的设计团队是否提供了客户要求的信息?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    他们还没有回到办公室。 我想他们会在下周回复、如果我有任何更新、我会告诉您。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Danilo、

    我这边的坏消息。 我仍然没有得到设计团队的回复、在上海办事处找不到任何 TPS63060-EP。

    那么、它是如何在您的身边进行的?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    您是否在 TCS 上提交了有关此主题的 TT、对吧? 请将其转至 E2E。

    我这边没有从设计团队那里得到任何更新、也找不到 TPS63060-EP。 您如何从客户端获得任何更新?

    此致

    TAO