This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158-Q1:这适用于-48V 至5V 电压范围吗?

Guru**** 2542200 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063400/lm5158-q1-does-this-work-for--48v-to-5v

器件型号:LM5158-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5158LM5156

我使用的是 LM5158、但我想澄清一下该器件是否适用于-48V 输入电源。我需要+5V 输出。那么我是否可以使用 LM5158来满足此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了获得+5V 的输出、LM5158同一电路是否适用于+48V 输入电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swaropa、

    感谢您关注 LM5158。 我的同事 Elisabetta 可以更好地帮助您。 不过,请记住这是圣诞节假期,所以可能会延迟回复。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swaropa、

    感谢您的留言。 您的系统中需要什么电流? 此外、我还想向您介绍现有的参考设计、并访问以下链接 :https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?vinmin=-30 

    此致、
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的系统所需的电流为1A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的耐心、由于圣诞节假期、我们有一些延迟。 对于此电流、我建议使用 LM5156、它与 LM5158非常相似、但具有一个外部开关。  

    此致、  

    Em