This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV758P:1. 能否将 PNC 连接到 TLV75801PDRV 上的 GND? 2.我能否保持 TLV73311PQDRVRQ1上的反馈环路电阻器?

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV767
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065110/tlv758p-1-can-i-connect-pnc-to-gnd-on-tlv75801pdrv-2-can-i-remain-feedback-loop-resistors-on-tlv73311pqdrvrq1

器件型号:TLV758P
主题中讨论的其他器件:TLV767

各位专家:

我的客户正在更换设备、遇到了一些问题、请帮助我找出解决方案。 谢谢你。

1。   
因为它们希望用 TLV75801PDRV 替代 TLV76701DRV

它们能否将 DNC 连接到 TLV75801PDRV 上的 GND?

它是否会对 TLV75801PDRV 产生任何影响

2.   
因为它们希望用  TLV73311PQDRVRQ1替代 TLV75801PDRV

它们能否保持  TLV73311PQDRVRQ1上 TLV75801PDRV 的反馈环路电阻器(PIN2)?

它是否会对 TLV73311PQDRVRQ1有任何影响

谢谢你  

BR、

陈亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         我将深入了解这一点、我将在本周结束前再次与您进行讨论。  

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

           请在下面找到我的回答:

    (1)关于 TLV767和 TLV758:请注意、TLV758的 DNC 引脚是有源电气节点、不应连接到 GND 或任何偏置电压源。 DNC 引脚应始终保持悬空。  

     (2)请注意 、TLV73311PQDRVRQ1是一款固定输出 LDO。 如果在  TLV73311PQDRVRQ1上使用 TLV75801PDRV 的反馈电阻器、则根据其值、它们会增加负载电流消耗(VOUT/(RFB 顶部+ RFB BOT))。  我建议移除反馈电阻器。 除了加载器件、反馈电阻器不会影响 TLV73311PQDRVRQ1。  

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    关于第一个问题、如果我将其接地、会发生什么情况?

    谢谢你。  

    陈亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

            我将通过电子邮件向您发送我的回复、我现在将关闭此主题。  

    此致、

    斯里卡纳特