请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79656-Q1 您好!
我正在使用 BQ79656PAPRQ1设计一个定制的简单 PCB、该 PCB 仅配置为6节电池。 我不使用 IC 的被动均衡功能、因此我将 CBx 引脚置于 NC 状态、并将其余的 VC7-VC16引脚连接到 VBAT (堆栈顶部)。
这是可以的吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用 BQ79656PAPRQ1设计一个定制的简单 PCB、该 PCB 仅配置为6节电池。 我不使用 IC 的被动均衡功能、因此我将 CBx 引脚置于 NC 状态、并将其余的 VC7-VC16引脚连接到 VBAT (堆栈顶部)。
这是可以的吗?