This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:电流感测电阻选择

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065574/bq77915-current-sense-resistor-selection

器件型号:BQ77915

尊敬的先生:

我正在尝试为我的设计选择电流感应电阻器 Rsense。

例如、电池电压为12V24Ah。 持续放电电流为20A、充电电流为12A。 现在、我要将过流放电保护设置为25A、将过流充电保护设置为15A。

bq7791506 OCD 1阈值为50mV、OCD 2阈值为100mV、OCC 阈值为60mV、SCD 阈值为300mV。  

  1. 对于放电保护、在计算 Rsense 时需要考虑哪一个 OCD 阈值? OCD 1还是 OCD 2?

    然后、OCD 1 = 50mV、Rsense = 50/25 = 2m Ω、

    OCD 2 = 100mV、Rsense = 100/25 = 4m Ω、

    然后、OCC = 60mV、Rsense = 60/15 = 4m Ω

    然后、SCD = 300mv、ISCD = 300/4 = 75A、300/2 = 150A。

  2. 选择哪种 Rsense 值、以便实现充电和放电保护?
  3. 您能否使用任何随机电流值解释另外一种计算方法?

此致、

Samruddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samruddhi、

     有关选择感应电阻器时的注意事项、请参阅数据表的第10.2.2.1节"设计示例"。

    根据 对最大放电电流和短路电流的检测选择感应电阻器。 保护还必须考虑到一些容差、第10.2.2.1节对此进行了简要说明、这些容差可在 第8.5节"电气特性-保护精度"中找到。  

    在您的场景中、您可能需要将其设置为2 mOhm。 OCD1会在700ms 后触发、 在这种情况下、OCD 2会在350ms 后在50A 时触发。 但在这种情况下、OCC 为30A 但您不想将感应电阻器设置为4m Ω、因为这将始终在正常放电电流下触发 OCD1:50/4 = 12.5A ISCD、正如您所知道的、它将是150A

    现在、如果我们考虑这些容差、假设 OCD 容差为20%、 并且我们使用具有25A 标称 OCD 阈值的2m Ω 电阻器。 20A 可能会触发保护、甚至30A 也可能 不会触发保护。 为了确保触发/不触发、电流必须~19A (以确保不会触发)和~31A (以确保将触发)。

    在选择感应电阻器时请记住这一点。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的宝贵答复。

    但我的困惑 是、如果我根据 OCD1阈值进行设计、OCC 阈值将始终大于 OCD。

    OCC 阈值应小于 OCD 阈值。

    是的、如果我按照 OCD2进行设计、则 OCD1保护将持续发生。

    请提供指导。

    此致、

    Samruddhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samruddhi、  

    对于这些特定的 OCD/OCC 比率、情况将始终如此。

    抱歉。 由于 OCD/OCC 阈值均为出厂编程、因此无法执行任何操作。 您必须选择具有所需 OCC/OCD 比率的器 件、BQ7791501似乎更适合您的电流保护需求。 请记住保护容差。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon