This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:设计检查

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065578/bq25790-design-check

器件型号:BQ25790

大家好、

我的客户希望使用我们的 BQ25790。

他们预计、当输入电压为15V 和20V (PD 电源)时、它将为3节电池充电。

但是、当 VBUS 为5V/9V 时、它们不会指望充电器工作。

我们能否将寄存器0x5输入电压限制设置为15V、当 VBUS 为5V/9V 时、它可以停止充电器的充电工作并不为 VSYS 供电?

谢谢。

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    VBUS OVP 默认为7V。  这需要增加。  VINDPM 阈值自动设置为比初始上电时感测到的输入电压低0.7V 或1.4V。  如果充电器首先由高电压上电、然后该输入电压降低、则 VINDPM 阈值不会自动降低。  因此、主机必须向 VINDPM 寄存器写入数据、以将 VINDPM 阈值降低至低于 VBUS 上施加的电压。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。

    1. 因此、如果我将  VINDPM 阈值设置为14V (如果我期望 PD 适配器提供15Vin)、那么此时 VBus 电压为5V/9V、那么充电器将禁用充电功能?  
    2. 由于它将使用 PD 适配器作为输入电源、电压将始终从5V 开始、然后升高到15或20V、因此主机需要  根据 PD 电平升高到将 VINDPM 阈值设置为14V 或19V。 但是,在主机将14或19写入 VINDPM 阈值注册器之前,由于 Vbus 上有5V 电压,此时充电器是否会启用充电器?
    3. 如果问题2将会充电,那么它看起来不适合这个应用程序吗?
      除非客户可以控制适配器电源、否则如果适配器电源不是15V/20V、则不要传递到充电器的 Vbus。
    4. 我们是否有一个混合升压充电器,它具有 I2C 控制、集成开关 MOSFET 和3A 充电电流能力解决方案,可以在这里使用?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    关于1、如果 VINDPM =14V 且 VBUS<14V、则充电器会将输入电流降至零、因为它认为适配器已崩溃。  这可以有效地设置 IOUT=ISYS+ICHRG = 0A。

    关于第2条,是的。

    关于3、BQ25790是一款 NVDC 降压/升压充电器、因此无论输入电压高于或低于 MINSYS 或电池电压、降压/升压转换器都会向 SYS 提供较高的 MINSYS 或电池电压。  传统(非 NVDC)充电器将其输入传递给 SYS。 可使用 CE 引脚或 I2C 寄存器位禁用电池充电。

    关于4、BQ25790是唯一一款输入电压高达20V 的 TI 集成 FET 充电器。

    此致、
    Jeff