This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:PSIM 模型?

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1065249/ucc256301-psim-model

器件型号:UCC256301

大家好、

您可以在下面查看请求并提供建议吗?

"

它们为 UCC256301创建了一个模型、因为没有 PSIM 模型。 只要输出端的负载大于1A、稳压性能就非常好。 当输出空闲时、稳压性能不佳。 我们认为这种情况将由我们的模式造成。 UCC256301的网站上没有就绪的 PSIM 模型。 你也是? 如果是、您能分享吗? 当我们确定空闲调节时、我们将开始 PCB 设计。

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    我们只有用于 UCC25630x 的 Simplis 模型。 理想情况下、当负载较小时、控制器在突发模式下工作。 PSIM 模型中的突发模式实现可能会出现问题。

    如果您处于项目的初始阶段、我建议使用我们最新一代的 LLC 控制器 UCC25640x、它与 ucc25630x 引脚对引脚兼容。

    此致

    曼尼甘塔 P