你(们)好 在我的应用中、一个传动器正在移动 一个机械装置、如果 发生故障、这个机械装置可以找到障碍物。 我想将这个电子保险丝用作过流保护、当传动器遇到这个可能的障碍时、电流将增加、而当我希望电子保险丝运行、关闭并向 MCU 发送一个 FLT 信号时、电流将增加。 这就是我想要使用特定器件 TPS259461LRPWR (LATCH 和 FLT 引脚)的原因。 此传动器移动可变负载、因此电流沿线性传动器的范围变化。 在此范围内测量的最大电流为1.6A、因此我想将电流限制设置为2A (由于容差)。
我需要帮助来确认和确定以下参数:
1)根据我的测量结果,当有障碍物且电流达到2.7A (我选择2.7A 是因为电子保险丝的作用点很好)时,传动器中的电压为12.1V,电阻为12.1/2.7 = 4.5欧姆。 因此、电子保险丝中的输出电压为2A * 4.5 Ω= 9V。 它为我提供(12.1V - 9V)* 2A = 6.2W 的功率耗散。根据数据表的波形图、电子保险丝进入热关断(25度)大约需要200ms:

请确认这是否合理、同时考虑到我的具体应用。
2) 2)如果我不需要使用 SPLYGD 引脚、能否将其保持悬空?
3) 3)为了计算 CdVdT 值、数据表提供了以下公式:
"SR = Vin/tr "如何知道我的应用的理想"tr"?
因此、我已经可以计算 CdVdT 值(CdVdT = 2000/SR)、但为了计算浪涌电流、我需要知道 Cout 值(Iinrush = SR * Cout)、我如何估算 Cout 的值? 我不仅需要知道浪涌电流计算的该值、还需要知道原理图的该值。
4)正如我说过的、我想使用 FLT 功能、因此为了实现这一点、我需要通过电阻器 Rflt 将该引脚上拉至数字电压值(在我的情况下为5V)。 问题是我的产品可以使用电池、我希望尽可能节省电流。 该电阻器的值是否可以较高、以便 FLT 电路中的电流大约为 uA?
非常感谢您的参与。