This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:从 TPS65910A3A1RSLR 更改为 TPS65910A31A1RSLR

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064358/tps65910-changing-from-tps65910a3a1rslr-to-tps65910a31a1rslr

器件型号:TPS65910

尊敬的团队

我们的产品目前使用的是带 AM3354BZCZD80的 TPS65910A3A1RSLR、但由于电源短缺、我们希望使用 TPS65910A31A1RSLR。    

 我们已经看到、"TPS65910AxUser's GuideForAM335x 处理器"中 VRTC 的连接方式存在差异

1)在我们的设计中、我们将 VRRTC (引脚29)输出连接到 BOOT1 (引脚19)、 这对于 TPS65910A31A1RSLR 是可以的

2) 2)我们正在使用单独的 AM3354BZCZD80 e 电源为 AM3354BZCZD80的 RTC 供电、这是否可能存在任何问题?

3) 3)从 TPS65910A3A1RSLR 更改为 TPS65910A31A1RSLR 时、我们是否需要警惕任何事情

4) 4)您认为我们需要进行任何软件硬件更改才能进行交换吗?  

此致、
William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    感谢您的参与、祝您节日愉快。 我们的工程团队目前的人员配置有限、目前已到1月3日。 我们将在1月7日之前提供反馈

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

       TPS65910A3A1RSLR 和 TPS65910A31A1RSLR 之间只有一个区别;引导模式选择在下表中列出。  下面列出了我对您的问题的回答:

       

    1. 如果 "VRTC (引脚29)输出连接到 BOOT1 (引脚19)"、则对于 EEPROM 序列、BOOT0应为低电平。
    2. 保持"为 AM3354BZCZD80的 RTC 供电的外部电源"正常。
    3. 如果 BOOT1 连接已与原始 设计不同、请检查 EEPROM 序列 是否满足您的序列要求。  

    谢谢!
    Phil