请查看随附的原理图、其中仅包含两页所用器件(LP875650RNFTQ1)。 如果您能回答以下问题、我真的很感谢吗?
- 如何更改器件的 I2C 地址?
- 我希望在两个阶段使用这些器件、因为它们的设计以及一个需要返工的阶段。 请注意、NI 功能意味着未安装。 我是否需要进行任何更改?除了在设计上已经做了哪些工作、以便从两相设计转换为单相设计?
- 缩放分辨率是否为20mV 固定值? 我们可以实现更低的分辨率吗?
- 在电路板上安装之前、我们是否需要对器件进行预编程? 如果未对器件进行预编程、则默认设置是什么?
谢谢、