This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561:混淆图7-3的图片:满载至短路瞬态响应

Guru**** 1490375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1063173/tps2561-confuse-about-the-picture-of-fig-7-3-full-load-to-short-circuit-transient-response

器件型号:TPS2561

尊敬的专家

我的客户对器件行为与 满负载到短路瞬态响应的情况有些困惑。

从图中可以看到、当发生短路情况时、电流尖峰会出现、然后似乎有一个通道关断、然后器件会将电流斜升回 IO。

第一个困惑是、为什么通道会在短路后关闭?  第二个是电流尖峰峰值(图8-2。 对短路波形的响应时间)、这与一些参数是否相关?

谢谢

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、六月、

    感谢您的联系。 以下是我对您的问题的评论。

    问:第一个困惑是为什么通道会在短时间后关闭?

    答: TPS2561具有非常快的响应时间、即3.5us。 为了实现这种快速响应时间、该器件需要 非常快速地下拉功率 FET 的栅极、以便关闭 FET。 在没有关闭功率 FET 的情况下、很难实现如此快的响应时间并将其限制在 IO。  

    Q:第二个是关于电流尖峰峰值(图8-2。 对短路波形的响应时间)、这与一些参数是否相关?

    A:电流峰值与 VIN 电压和输入电容略有相关。 更高的 VIN 电压和输入电容器通常会导致更高的电流峰值和更快的响应时间。