This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:从 NPNB 流向晶体管基极的电流

Guru**** 2611255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062550/bq79616-q1-current-from-npnb-to-basis-of-the-transistor

器件型号:BQ79616-Q1

您好!

NPNB 引脚的最大电流是多少? 随着电源的开关、我们有一个电流基础来连接集电极。 因此、我们希望限制这一点。

BR

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    1.15mA -是 NPNB 引脚的输出电流能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 BR Christian