This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:负电压的可能性

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061903/tps55288-possiblity-of-negative-voltage

器件型号:TPS55288

您好!

对于我的项目、我希望使用 TPS5528生成负电压(-18V)、而不是正电压。 似乎根本没有负电压的典型应用。 因此,我想知道这是否可行。 如果是、是否有输出负电压的 TPS5528原理图? 我的负载电流将为2A。

此外,我还想知道该芯片是否可以用作 VCSEL 激光二极管的可编程可调负电压(范围为-18V 至0V),以进行波长调优? 或者、我是否需要将具有加法放大器的 DAC 转换器用作可编程可调负电压控制

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kwork、

    TPS55288无法输出负输出电压。 您可能需要选择降压转换器、将其配置为反相降压/升压转换器。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有人推荐 TI 的芯片、该芯片是具有高电压输出的可编程降压转换器、我可以输出负电压、或者至少修改电路、使其可用于负电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    郭您好、

    请在 E2E 上发布新主题、然后降压团队专家将回答您的问题。 谢谢。