请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92519-Q1 您好!
只是想了解输出电流在519和520之间有何不同?
- 类似的内部 MOSFET Rdson 参数:520更佳
- 用于散热的封装
谢谢
东宝
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
只是想了解输出电流在519和520之间有何不同?
谢谢
东宝
您好、Dongbao、
输出差与具有不同的电流限制一样简单。 请记住、这两者的限制因素是热的、并且基于功率耗散和散热器方法。 520的 DAD (顶部焊盘)最适合从封装和 DAP (底部焊盘)中获取热量。 519只有 DAP、这意味着根据运行条件和功率耗散、与每个部件相比可能存在限制。 520是完全可编程的部件、需要 SPI、519是一款没有这些功能的简化器件、因此与520相比、成本降低了。 如果您将520 DAP 与519 DAP 进行比较、则可以简单地比较工作条件、这些条件下的功率耗散、以及根据散热性能满足最高结温的情况。
-弗朗西斯·胡德