主题中讨论的其他器件: ISO5851
早上好、
我们在电路板上使用 ISO5851-Q1器件。 如果未连接的引脚(引脚4:NC)在器件内部连接,您能说我吗? 我是否可以将该引脚连接到信号、电源或 GND?
谢谢你
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
早上好、
我们在电路板上使用 ISO5851-Q1器件。 如果未连接的引脚(引脚4:NC)在器件内部连接,您能说我吗? 我是否可以将该引脚连接到信号、电源或 GND?
谢谢你
此致
我们在电路板上使用 ISO5851-Q1器件。 如果未连接的引脚(引脚4:NC)在器件内部连接,您能说我吗? 我是否可以将该引脚连接到信号、电源或 GND?
[/报价]您好 Guillaume、
ISO5851中的 NC 引脚未在内部连接。 悬空该引脚或连接到接地非常好。
如果这回答了您的问题、请按下绿色按钮让我知道。
最好
Dimitri
当然、我们希望通过 R25电阻器将 NC 引脚连接到栅极 MOSFET、如下所示(而不是 GND)。 对您来说,这是可以的吗?
[/报价]这不应该是问题、但我建议将 R25和 R24放置在靠近栅极的位置、以最大限度地减少产生的天线。
。 使用 ISO5851时、我假设 R25未填充/未填充
[引用 userid="35966" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum 1062164/iso5851-Q1-not connected 引脚/3929648#3929648"]实际上、目前我们在为 ISO5851-Q1供电方面遇到了很大的问题。 我们需要 集成一个集成 OUTH/OUTL 引脚的 ISO5851替代器件。
[/报价]是的、由于供应短缺、这很难解决! 这将是支持整个系列的良好解决方案。 如果隔离等级足以满足您的应用需求、ISO545x 也可用作替代方案。
最好
Dimitri
可以将 R25电阻器与 ISO5851集成吗?
[/报价]这不应构成任何问题。 如果可以为您简化电路板组装、则可以这么做。
如果您有任何其他问题、请告诉我。 如果您的所有问题都得到了解答、请按绿色按钮告知我。
最好
Dimitri