This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431LI-Q1:此器件是否可以在125C<TJ<150C 下运行?

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431LI-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062062/tl431li-q1-could-this-device-operate-with-125c-tj-150c

器件型号:TL431LI-Q1

大家好、  

该器件是否可以在125C <TJ<150C? 下运行 其数据表"7.3建议运行条件"和"7.5电气特性"仅提及 TA 而不是 TJ。  
是否应使用 TL43xLIxE-Q1 @ 125C <TJ<150C operating condition with TA=100C?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、

    TL431LI-Q1 适用于1级和0级汽车。 0级 器件的工作温度范围为-40°C 至150°C。 有关器件命名规则和选择、请参阅第13.1.1节下的图片。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masoud、  

    我知道汽车温度等级与环境工作温度 TA 相关、它是否正确?
    如果是、我想知道 "我们应该使用 TL43xLIxE-Q1 @ 125C<TJ<150C 工作条件、环境工作温度 为 TA=100C、而不是 TL43xLIxQ-Q1 "还是"在这种情况下、我们可以使用 TL43xLIxQ-Q1。"  

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi San、

    是的、器件等级基于环境温度。 如果 Ta=100C、"TL43xLIxQ-Q1"正常。