请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27714 你(们)好
如何使用输出上拉和下拉电阻器 RLOL、RHOL、RLOH、RHOH 来计算峰值输出灌电流和拉电流?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
如何使用输出上拉和下拉电阻器 RLOL、RHOL、RLOH、RHOH 来计算峰值输出灌电流和拉电流?
您好!
峰值驱动电流由内部器件尺寸和来自前置驱动器级的驱动电压决定、而不仅仅取决于驱动器器件的导通电阻。 下拉电阻的最大值为1.45欧姆、N 沟道和 P 沟道上拉电阻的上拉电阻通常为下拉电阻的~1.5倍。
在15V VDD 和1.45欧姆下拉的情况下、这将导致超过10A 的下拉电流、但由于器件驱动电压和增益参数、器件峰值电流限制在低于该值。
峰值电流无法仅根据导通电阻确定。
此致、