This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS737-Q1:tps737-Q1何时输出1A?

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS737-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062066/tps737-q1-when-can-tps737-q1-output-1a

器件型号:TPS737-Q1

您好、专家、

如您所知、TPS737-Q1可以输出1A。 但用例 可能非常有限。 例如、我需要5V 至3.3V @1A。 TPS737-Q1上的功耗约为1.7W。 结 温可为88℃。 ℃我们认为环境温度为85 ̊ C、则超出范围。 我只是不知道在什么情况下可以使用它、因为我认为1.7V 的压降足够小。 谢谢!

BR、  

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

             1A 负载电流所需的最小压降为500mV。 如果使用 Vout = 3.3V、则 VIN 可以低至3.8V (高达4V)以支持1A 的负载电流。 在这种情况下、功率耗散会足够小、以确保结温不超过125ºC μ V。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Srikanth、

    感谢您的回答。 根据您的答案、1A LDO 似乎在许多情况下都受到自然限制、因为允许的压降太小。 我甚至怀疑它是否真正有机会在实际电路中用于实现1A 的满输出。 如果您看到过这种情况、请与我分享。 我真的很好奇。 非常感谢!

    BR、  

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

          请注意 、数据表中提供的 μ θJA 假设器件位于 JEDEC 标准高 K 电路板上。 通过 遵循以下应用手册 中列出的一些良好布局实践、可以显著改善降低 μ θJA。https://www.ti.com/lit/an/slvae85/slvae85.pdf。 μ θJA 可以降低多达50%、这会将允许的输入电压提高到4.8V、同时支持1A 的负载电流和3.3V 的输出电压。

    此致、

    斯里卡纳特