This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:什么是电池平衡启动电压精度? 3.5、3.8 +/-?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1060896/bq77915-what-is-cell-balancing-start-voltage-accuracy-3-5-3-8--

器件型号:BQ77915

您好!

我们使用 的是 BQ7791506和 BQ7791508。

平衡启动电压 在我们的电路板上测得、 分别为3.565和3.915V。

请告诉我  数据表中提到的3.5V 和3.8V 电池平衡启动电压的精度是多少。

此致、

Anil