This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28051:搜索 TI 解决方案

Guru**** 2508875 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28051, UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061747/ucc28051-searching-ti-solution

器件型号:UCC28051
主题中讨论的其他器件: UCC28019A

大家好、

我们有一个很好的新 DIN TI 产品!

客户正在寻找  NCL2801的替代产品

https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncl2801-d.pdf

请帮助推荐 TI 解决方案 Thx

以下是客户需求:

  1. 项目规格:90Vin~264Vin;12Vo / 9A

    需要 TI PFC + LLC + SR 解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28051与 NCL2801相当、但是、如果 这对您的客户很重要、UCCX805X 系列不具有掉电检测功能。  此外、对于您指定的更高功率解决方案(>1kW)、通常使用 CCM 控制。  UCC28019A 是一款8引脚 CCM PFC 控制器、具有欠压检测和其他特性、例如开环检测、输出 OVP/UVP 和峰值电流限制。

     对于 LLC 和 SR 部分、您需要提交 E2E、以便您可以联系这些产品的相应专家。