This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:工作海拔限制

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061054/lm317-operational-altitude-limits

器件型号:LM317

大家好、

我们的客户希望了解 LM317和 LM350的工作海拔限制。 我们有这些信息吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    他们是否在寻找与 EC 规格或接近真空环境的弹性相关的信息? 我们实际上并未指定 EC 规格的海拔高度限制、但如果这是与接近真空环境相关的问题、那么该问题可能更适合用于航天电源产品线。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回答。 我们收到了客户的反馈、

    我可以理解航天电源产品线。 我想知道您是否已根据特定环境规格(压力、振动、主要是热性能)测试了您的器件及其对电气特性规格的影响、以便我们可以比较我们是否可以使用该阈值?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我们的器件主要在海平面或靠近海平面进行测试、不会受到振动测试。 但是、这些器件会在温度范围内进行测试。 请注意、EC 表的最小值和最大值规格是在工作条件(包括温度)范围内的、因此它们已经反映了温度变化引起的变化。

    此致、

    Nick