This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63051:刷写 MCU 时、PCB 出现故障

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061566/tps63051-pcb-fails-when-flashing-mcu

器件型号:TPS63051

我们将使用下一个电源管理配置来开发 PCB

PCB 由3.7V 400mAh 1.48Wh 锂离子电池供电、并为32位 MCU 供电。 FTDI 和模拟仪表电路。 我们在 MCU 未刷写的情况下进行了电气测试、并且 MCU 工作正常、同时稳定的电流和其他非 MCU 相关电路也工作正常。 在 MCU 闪烁一小时后、它正常工作、然后 TPS63051和 GND 之间发生短路。 我们之前的 PCB 存在相同的问题、但我们认为错误是由于堆叠问题而发生的、但在这种新堆叠的情况下也出现了相同的问题。 由于供应链问题、我们的原型非常少、因此我们想知道我们应该执行的任何测试来发现问题。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Snaider、

     我恐怕你得到了一个非常差的、具有很好的帕拉克参数的图层。 如果负载较重、节点 VIN L1 L2 Vout 中的尖峰会更大(取决于降压或升压操作)。

    此致

    TAO