请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79612-Q1 主题中讨论的其他器件:BQ79614-Q1、
您好!
我是印度最快的电动02 W 制造公司之一的工程师、我们正在为 未来的电池组开发电池管理系统。
我们打算使用来设计 BMS
BQ79612-Q1或 BQ79614-Q1 IC、并使用相同的硬件设计无源平衡器 BMS。
我需要 TI 解决方案工程师的技术指导、他们可以帮助我开发适用于我的车辆的智能/更快且可扩展的 BMS。
第1天遇到的问题:
TI 网站没有 IC (如上所述)的引脚分配详细信息。
MCU 选择
让我将 OTA 更新推送到 BMS 的硬件选择指南。