This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3838-Q1:TPS3838K33QDBVRQ1和2U38K33QDBVRG4Q1之间有何差异

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1061082/tps3838-q1-what-are-the-different-between-tps3838k33qdbvrq1-and-2u3838k33qdbvrg4q1

器件型号:TPS3838-Q1

大家好、

如标题所示  ,TPS3838K33QDBVRQ1和2U38K33QDBVRG4Q1有何不同?

命名规则中的“2U”和“G4”是什么意思?

它们是否可以互相替换?   

谢谢!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是具有相同流程、芯片等的相同零件,但替代零件号除外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chintan、

    很抱歉我不能完全理解。

    我知道 G4意味着不同 的铅涂层/焊球材料。 但 IC 应该是相同的。

    但是2U 呢?

    我可以 互相替换吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您可以放入部件。 这些是过去创建的、现在具有相同的流程