This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143A-Q1:我们能否通过调节开关电压来降低纹波电压?

Guru**** 2407960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131830/lm5143a-q1-can-we-reduce-the-ripple-voltage-by-adjusting-switching-voltage

器件型号:LM5143A-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143

你(们)好。

我们在 DUT 运行 GPU 应力测试时观察到 LM5143的输入/输出上的压降(纹波)、如下图和波形所示。

我是否可以知道我们是否可以通过调整 LM5143的设置(即更改开关电压)来减少或消除压降? 如果 有 任何其他建议、 我们将不胜感激。

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、  

    美国团队今天是公共假期、因此请期待明天收到更详细的回复。  

    同时、您能否分享您的原理图?

    此致、  
    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    也请发送一个完整的快速入门计算器。 控制器是否在压降下运行、即 KL30蓄电池电压低于16V 设定点? 如果是、则输入端会出现来自下游转换器的纹波。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denislav:

    没问题、我提供了 LM5143部分原理图的链接供您参考。

    出于安全考虑、该文件仅在24小时内可用、之后将被删除。

    https://drive.google.com/file/d/1iD8WRwiOGIdxIKRhTGgS-DlPSj7jMSmt/view?usp=sharing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    关于快速入门计算器、我没有它、但您可以看到以下数据供参考。

    KL30输入为12V、 它来自 我们进行测量时的电源。

    我知道下游的纹波、但我想知道是否有办法通过调整 LM5143的设置来降低纹波、即更改开关电压?

    ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    VIN=12V

    Vout1=5V

    Vout2=14.5V (16V_PREREG 是一个名称、并不意味着设置为16V)

    开关频率= 440KHz

    对于16V_PREREG、运行占空比接近100%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、如果您以100%占空比运行、那么它本质上是一个直通条件。 尝试增大电容以减少输入侧(KL30)或输出(即下游稳压器的输入)的纹波。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    这是否意味着减少该纹波的唯一方法是添加电容器、但无法通过调整 LM5143的设置来实现它、对吧?  

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    通常、开关频率是输出纹波的主要控制旋钮。 但是、在这种情况下、高侧 FET 基本上用作直通、因此较高的 Cout 会有所帮助。 您还可以使用 EMI 滤波器(PI 级)管理输入侧的纹波。

    此致、

    Tim