This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:电流消耗问题。

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79612-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132552/bq76pl455a-q1-current-consumption-issue

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ79612-Q1

尊敬的 TI 支持团队 :

    我的配置是2X10节电池的级联连接,2个 IC 的 bq76PL455A-Q1。  数据表中的 PAR 6.5 描述不正确。

我想知道:

  1. Isense Cells 1P-10P: 正常/空闲/关闭电流消耗电芯测量 1P-10P ( Vsense )。

  2. ITOP 引脚 10P 连接。   正常/空闲/关闭电流消耗。

  2.1顶部引脚电流是否与 10个上部电池 IC 的底部10个 IC 不同?

  3. VP1电流消耗引脚。   正常/空闲/关闭电流

  3.1该 VP1引脚电流是否与  10个上部电池 IC 的底部10个电池 IC 有所不同?

  4. VIO   电流消耗引脚。   正常/空闲/关闭电流

  4.1.这个 VIO 引脚电流是否与  10个上部电池 IC 的底部10个 IC 不同?

B.R

Alexander Burtakov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我想知道为什么你使用的是455而不是616。 616可提供更好的电压测量精度和 IQ 电流。 我们建议升级到616、以便为您提供更好的支持。


    谢谢、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase,感谢你的回答。

     我正在寻找20S 平衡器您可以建议哪种类型的 IC 平衡器? 是否可以找到一个用于20秒连接的 IC 平衡器?  

    您能否根据455和616提供更改列表表?  我最重要的参数是 IQ 。

    B.R

    阿尔

    Exander Burtakov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    616支持16节电池、因此您必须将其中的两节电池堆叠、这不是问题。 您可以在616和455的产品文件夹中请求 mySecureSW 的访问权限。 在这里、您可以找到包含所有合适设计参数的广泛数据表和应用手册。

    谢谢、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase,

       1. 我是否可以用于我的应用 程序 BQ79612-Q1 , 2 IC 的级联连接以获得20秒 ,您对此解决方案有何看法?

       

    B.R

    Alex Burtakov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    这将正常工作。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Taylor,Chase,

        1.  对于采用2X79612的20S 实施,是否需要强制性的1X79600 (附加 IC) ?

        2.请帮助您获取 产品文件夹中的 mySecureSW,以便根据 616和415解决方案接收最大数据。

    B.R

    Alex Burtakov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们建议使用 BQ79600作为电池监控器的通信网桥、但这并不是强制性的。 BQ79612能够从 MCU 接收 UART 命令并将其上载到堆栈中。  

    2.在产品文件夹中,您应该能够为每个相应的设备请求 mySecureSW 的访问权限。 获得访问权限后、您将能够查看设计的所有相关信息。

    谢谢、

    Chase