主题中讨论的其他器件: BQ79612-Q1
尊敬的 TI 支持团队 :
我的配置是2X10节电池的级联连接,2个 IC 的 bq76PL455A-Q1。 数据表中的 PAR 6.5 描述不正确。
我想知道:
1. Isense Cells 1P-10P: 正常/空闲/关闭电流消耗电芯测量 1P-10P ( Vsense )。
2. ITOP 引脚 10P 连接。 正常/空闲/关闭电流消耗。
2.1顶部引脚电流是否与 10个上部电池 IC 的底部10个 IC 不同?
3. VP1电流消耗引脚。 正常/空闲/关闭电流
3.1该 VP1引脚电流是否与 10个上部电池 IC 的底部10个电池 IC 有所不同?
4. VIO 电流消耗引脚。 正常/空闲/关闭电流
4.1.这个 VIO 引脚电流是否与 10个上部电池 IC 的底部10个 IC 不同?
B.R
Alexander Burtakov