This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5390ECDWVEVM:有关 UCC5390EC 的数据表技术问题

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5390, UCC23513
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133499/ucc5390ecdwvevm-datasheet-technical-questions-regarding-ucc5390ec

器件型号:UCC5390ECDWVEVM
主题中讨论的其他器件:UCC5390UCC23513

您好、TI E2E;

以下是我们的客户有关 UCC5390EC 的数据表技术问题:-

1.输出引脚(引脚6)是否具有短路钳位功能? 如果客户将引脚对地短路、IC 是否会损坏?  

UCC23513数据表提到、为了输出4.5A 峰值电流、输入信号的脉冲宽度应小于10us、但 UCC5390数据表没有提到这一点。 UCC5390峰值拉电流输出10A 所需的脉冲宽度是多少?  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wei How、

    我们的栅极驱动器没有输出短路保护。 如果输出对地短路、它们可能会损坏。  

    脉宽的限制因素是裸片的自发热、这会导致驱动电阻增加、从而降低输出驱动电流。  

    最重要的是确保 IC 内部的功耗保持在不超过最高结温的水平。 我们的栅极驱动器数据表都有一个详细介绍如何计算功率耗散的部分、因此您可以使用数据表中的热性能信息计算结温上升。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、

    Don