请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74500-Q1 大家好、团队成员
数据表中提供了使能引脚低电平至高电平到栅极驱动器使能的延时时间。 我们还需要在使能引脚从高电平切换为低电平时、栅极引脚变为低电平所需的时间信息。
此致
Raheesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队成员
数据表中提供了使能引脚低电平至高电平到栅极驱动器使能的延时时间。 我们还需要在使能引脚从高电平切换为低电平时、栅极引脚变为低电平所需的时间信息。
此致
Raheesh
您好、Raheesh、
Lm74500-Q1的峰值栅极灌电流为2.3A。 这意味着 FET 的关断速度会非常快。
假设一个 Ciss = 10nF 的 FET、栅极电压从14V 下降到0V 所需的时间为= 60ns。 (根据 Igate = Ciss x (dv/dt)计算得出)
因此、考虑 到内部传播延迟、 当使能引脚从高电平切换为低电平时、栅极的关断延迟将< 1us。