This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133986/bq78350-r1-bq78350-r1

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76940

您好!

我们在 BMS 设计中使用 BQ78350-R1A 和 BQ76940。 我们观察到 SOC 正确数据在4或5个周期后出现。 随附的 gg.csv 文件供您参考

电池组规格

-13s 20.8A 电池容量

-锂离子电池 chemistrye2e.ti.com/.../BMS-final.gg.csv

请告诉我们是否存在任何错误的参数设置

此致

Gururaja K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gururaja、

    您是否已经了解 了《使用 BQ78350-R1 》指南? 您需要浏览电量监测部分、我建议使用补偿 EDV 以实现良好的电量监测精度。 您的设置中似乎禁用了 EDV_CMP、但您尚未配置 CEDV 参数。 对正确的 ChemID 进行编程也很重要。

    此致、

    Matt