This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61391:TPS61391功耗大

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133945/tps61391-tps61391

器件型号:TPS61391

嗨,你好:μ A

我司在设计一款耳机,需要用到贵司这个DC μ A/DC,获得到70V的电压。μ A

现在的问题是,在无负载的情况下,电流已到30多mA (输入电压是3.8V)对于耳机产品来说,这个电流太大了。

想请问下有没有什么办法可以降低这个电流呢?μ A

BR!

Bruce

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    感谢您的联系。

    您是否使用数字万用表进行测试或从电源读取值? 我怀疑价值的准确性。

    此外、您能否探测电感器电流和 SW 波形?

    此致、

    布莱斯